Loading ...
Home » Spaces » Smart-UPS & Symmetra LX / RM » discussion » General » SURT20KRMXLT-1TF10K installation

SURT20KRMXLT-1TF10K installation

Discussion in Smart-UPS & Symmetra LX / RM started by Allan , 8/25/2011 10:49 PM
Login to follow, share, and participate in this space.
Not a member?Join now
  • Allandin
    Allan
    Novice Novice
    Allan 8/25/2011 10:49 PM

    sorry guys, problem is explained in spanish but i think because the numbers you will get some info, UPS work great with energy, when energy loss, the problems begin
    **********************************************************************

    Hemos instalado un UPS surt20krmxlt con transformador de 10 KVA y se ha seguido las indicaciones del manual, es decir:

    • Entrada del Transformador: 240 voltios (L1, L2 y GND) en con selector de voltaje de 220-240 voltios conectado en bornera (L1, L2/N, GND)

    • Salida del transformador: 240 voltios en bornera (7 y 10 para fases, 8 para neutro con puente en 8 y GND)

    • Entrada UPS: 240 voltios con borne 7 del transformador a L1, borne 10 a L2 y borne 8 a N. las medidas son de 240 entre L1 y L2 y de 120 entre L1-N y L2-N

    • Salida del UPS : con OSJ conectado, L1 a una fase del tablero de UPS, L2/N a otra fase del tablero UPS y N a borne de neutro

    El modulo de batería está conectado de acuerdo a manual

    Se tomaron mediciones con equipo Fluke 322 true RMS en condición de UPS apagado, encendido y en falla de suministro en la carga y los resultados son los siguientes:

    UPS APAGADO (solo alimentación del transformador)
    L1-N = 115 VOLTIOS
    L2-N =116 VOLTIOS
    L1-L2 = 0 VOLTIOS
    Operacion anormal ya que la salida debe ser de 0 voltios
    ?

    UPS ENCENDIDO
    L1-N = 124 VOLTIOS
    L2-N =115 VOLTIOS
    L1-L2 = 239 VOLTIOS
    Operación normal

    PRUEBA CON INTERRUPCION DE ENERGIA
    L1-N = 233 VOLTIOS
    L2-N =6.7 VOLTIOS
    L1-L2 = 239 VOLTIOS
    LED ENCENDIDOS: LOAD ON, LOAD BAT, FAULT
    Falla anormal la salida debe ser de 240/120
    **************************

    thanks in advance

  • Page 1 of 1 (1 items)
Choose your language:  
powered by Communifire
Version 5.2.6420.11692